请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 大家好
我想将 BQ24616RGET 芯片用于21.6伏2000mAh Baterry 充电器。
我将用于21.6伏输出电压 (VFB 分压器 R1=900K 和 R2:100K, )
但我不了解2000mAh 电池的电流计算。
您能不能支持这一点。
B.R.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我想将 BQ24616RGET 芯片用于21.6伏2000mAh Baterry 充电器。
我将用于21.6伏输出电压 (VFB 分压器 R1=900K 和 R2:100K, )
但我不了解2000mAh 电池的电流计算。
您能不能支持这一点。
B.R.