This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:用于 TMS320C6746的串器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746, OMAP-L138, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730188/tps65910-poewer-device-for-tms320c6746

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:TMS320C6746OMAP-L138

你(们)好

我的客户在电源器件中搜索 TMS320C6746。
我认为 TMS320C6746 包含在 OMAP-L138中、我是否可以将 TPS65910至 TMS320C6746用作电源器件?
如果我可以使用它、您能告诉我 VIO/VFBIO 和 VPLL 终端的连接方法吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我们提供了 TPS65910 + OMAP-L138的应用手册。
    www.ti.com/.../swcu071

    如果您使用的是 VIO 和 VPLL、则可以将它们连接到外部负载。 如果您不使用它们、则可以将 SWIO 保持悬空、并将 VFBIO 连接到 GND、并将 VPLL 保持悬空。 有关未使用引脚的其他连接、请参阅原理图检查清单。
    www.ti.com/.../swca139

    此致、
    Karl