This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何访问数据闪存

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745923/bq40z60-how-to-access-data-flash

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你好!

我想知道如何 在没有 EV2300等 TI 调试器的情况下通过 SMBus 接口访问数据闪存、例如阈值设置等?

我知道 AlternativeManufactureAccess 中有一个命令、可以从地址0x4000到0x5FFFF 读取/写入数据闪存、但技术参考中的任何数据闪存都不提供其地址。

例如、如果我想访问 CUV:阈值(电芯欠压)数据闪存、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AltMF Access 命令为0x44。 如果要执行块读取或写入数据、则需要提供所需项目的地址、然后从该地址读取。
    在本例中、您需要阻止写入0x44和要在 LSB 中读取的地址0x4948。 然后、您从0x23读回对此的响应、得到的值采用相同的 LSB 格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中、如何从技术参考中找到"0x4948"? 文档中没有特定数据闪存地址的描述选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。 如何推断或计算技术参考中所有数据闪存的地址。 有许多不同类型的数据闪存、但技术参考未指定其地址。

    此致、

    赵凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打开 bqstudio、"data memory"选项卡中包含寄存器地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打开了 bqstudio 并选择了"data memory"选项卡、但我找不到每个项目的特定闪存地址在哪里。

    此致、

    赵凯文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在首选项中启用高级模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以看到它。 感谢您的帮助!

    此致、

    赵凯文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。