This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138、DPWM0A 最大占空比

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729111/ucd3138-ucd3138-dpwm0a-maximum-duty-cycle

器件型号:UCD3138

大家好、我们将 UCD3138用于直流/直流正向转换器。 转换器按预期工作。 我们唯一的问题是无法增加开关的最大占空比。 出于某种原因、它不会超过48-49%。 OUTPUT CLAMP 高电平设置为0.85 *周期。 周期为40000、死区时间为3000。 KCOMP0也被设定为周期>> 2。 什么可能会限制闭环中的最大占空比? 我们高度赞赏紧急反应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD 有很多选项、因此很难给出答案、但我可以提供一些调试建议。
    我假设系统通常应达到更高的脉冲宽度、并且由于输出宽度无法达到足够高、因此它正在退出调节范围? 如果是这种情况、那么我会查看滤波器积分器、看看它是否是复用的。 如果是、我将查看之后的滤波器输出、并确保正确设置所有位和参数。 如果不是、我会查看积分器上的钳位。 它非常类似于观察模拟系统中的信号链。 从技术参考手册 www.ti.com/.../sniu028a.pdf 中的图4.1开始。 这显示了积分器钳位。 然后在4.2中、有 YN 刻度和 YN 钳位、您可以确保 YN 输出也很好-您也可以看到。 在4.3中、有一个复杂的输出乘法器选择部分和钳位。 您可以从 DPWM 寄存器中的 DPWMFILTERDUTIREAD 读取最终输出。

    您只需对这些内容进行分类、然后找出问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 正确! 实际上、DPWM0A 可以达到最大85%(OUTPUT CLAMP 高电平设置为0.85 *周期)。 但仅在没有输入电压且无负载的情况下。 当我们施加输入电压并将其连接到负载时、它不能超过47-48%、因此它开始在满负载时退出稳压状态。 有什么建议为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这是问题语句中的一些变化。 它完全消除了我以前的建议。 器件是否会在任何电流和输入电压水平正确调节? 如果是、我怀疑您正在进行逐周期电流限制。 如果您的电流限制设置过低、则会导致您看到问题。 或者、如果您启用了恒定电流、这也可能是一个问题。 如果它从未进行过调节、那么谁知道? 它在较低负载和较低输入电压下的表现如何? 但是、滤波器中的积分器值会发生什么情况? 它是在进行最大的发展吗?