主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具/软件:Linux
您能否与 BQ40z50-R 通信! 使用 Linux?
以下是我的客户遇到的问题:
例如、以下是我们的应用程序发送到查询固件版本的内容:
<7>i2c i2c-1:master_xfer[0] W,addr=0x16,len=3
<7>OMAP-i2c OMAP-i2c.1:MSG->buf[0]= 0x44
<7>OMAP-i2c OMAP-i2c.1:MSG->buf[1]=0x2
<7>OMAP-i2c OMAP-i2c.1:MSG->buf[2]=0x0
但它说不能将0x02命令写入寄存器0x44:
6>i2c 写入字失败:无法将0x02写入寄存器0x44
6>无法发送固件版本子命令:-121
如果您有解决方案、请告诉我如何与 Linux 进行通信?