This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:烧坏问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745723/lm5122-burn-issue

器件型号:LM5122

您好、先生、

我的客户使用 LM5122作为升压结构、其中一个电路板被烧坏。 有几个问题需要检查

规格:输入42~60V,输出60V,3A  

LM5122是否可用作非同步升压结构?  根据结果,MOS (SW 到 GND)被烧断,二极管正常。  

2. 升压二极管 DBST:1N4148是否正常,是否可能导致 LM5122烧坏?

3.如果输入电容和输出电容非常小(约1U),是否可能导致 LM5122烧坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、

    感谢您和您的客户在设计中考虑使用 Lm5122。 您的描述不清楚具体的刻录内容。

    要回答您的问题:
    (1)是的、您可以将其用作非同步升压。 您只需将 HO、HB 和 SW 保持接地状态,而不需要从 VCC 馈送 HB。 对于60V 输出、您应该选择至少80V MOSFET 来处理可能的电压应力。

    (2)我认为1N4148不能支持3A 负载。 其额定值为300mA。 您应该选择额定电压为100V 且电流大于3A 的二极管。

    (4)如果输出电容非常小、则输出纹波会更高、这可能会导致低侧 FET 上出现过压。 请根据 LM5122数据表设计指南选择 FET。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的回复、刻录问题并非始终发生(第1页、共7页)

    原因


    (1)。 您的建议与客户的不同之处在于,我的客户将 HO floatimg、SW 馈送到系统(电感器、MOS 的驱动器和二极管,与同步升压相同)。 什么是 HB? 您是否有推荐分享的原理图?
    (2)。 对于1N4148,它与升压电容器串联使用以实现电荷泵功能。 它是否仍需要3A 功能?
    (3)。 和以前一样,由于负载是电池,客户不使用较大的电容作为输入和输出电容,这是否合理?
    (4)。 MOS、我们选择100V NMOS、不使用2 NMOS 的原因是同步升压是系统的输入和输出所有电池、客户担心 MOS 的二极管会将能量反向输入、是不可能的? 如果可能,您是否有任何建议?