This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:与计算值之间存在较大的 UVLO 电压差

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745171/lmz35003-large-uvlo-voltage-difference-from-calculation-value

器件型号:LMZ35003

大家好、

 

客户询问测得的 UVLO 电压与计算值有很大不同。

 

①目标:Von = 20V、Voff = 18V (Von-voff = 2.0V)

RUVLO1=689.6 kΩ(680K+9.6K)

RUVLO2=44.5 kΩ (43K+1.5K)、具有1%级电阻器。

 

测量值: Von = 18.87V,Voff = 16.09V (Von - voff = 2.78V)

 

②目标:Von = 20V、Voff = 19.5V (Von-voff = 0.5V)

RUVLO1=174 μ kΩ

RUVLO2=11.5 kΩ

 

Von = 19.26V、Voff = 18.11V (Von-voff = 1.15V)

 

客户使用示波器通过逐渐增加/减少源电压来测量输入电压值。

这些测试结果考虑了哪些类型的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    让我将 LMZ35003EVM 放入实验室并测试 UVLO 功能、看看我是否看到了相同的情况。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    您能否通过将电阻器从电路板上移除并使用万用表进行测量来确认电阻器值。 我随附了 Excel 表格、以显示客户电路板和 EVM 测试之间的差异。 理论数据和基准数据之间存在差异、但客户电路板似乎有很大的下降。  

    e2e.ti.com/.../LMZ35003_5F00_UVLO_5F00_Data_5F00_Results_5F00_Customer.xlsx

    此致、

    Jimmy