This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:能否将 Sm74611用作串联 PV 阻断二极管?

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611, LM74610-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745326/sm74611-can-i-use-sm74611-as-a-series-pv-blocking-diode

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1LM74700-Q1

我有七个12V PV 电池板并联、以生成应用所需的电流。

每个面板在面板上都有自己的集成式"旁路"二极管

但是、为了防止照明面板将电流"驱动"到阴影部分、我还需要阻止二极管将面板"固定"到单个组合的12V 输出中。

但是、由于每个电池板提供电流、传统串联二极管中的功率耗散太大。 (即使对于某些面板、肖特基二极管的功率为10W)

因此、需要一个"理想"二极管来降低 VF、SM74611看起来是一种可能的解决方案。
查看数据表、我看不到 SM74611不能用于"串联"应用的任何原因、从而阻止阴影(较低电压) PV 面板对照明的 PV 面板进行分流。

但是、除了用作"旁路"二极管的器件外、我没有看到任何其他应用。

这是为什么?
是缺少什么东西、还是该器件可以用于串联电路。

请提供建议

谢谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    SM74611主要用于旁路二极管应用。 由于反向恢复时间长为260ms、因此其反向阻断功能较弱。
    这将是串联二极管应用中的一个问题。

    如果可以接受260ms 的反向恢复时间、则可以在此处使用它。

    LM74610-Q1或 LM74700-Q1更适合用于串联阻断二极管应用、但它们是理想的二极管控制器、未集成 MOSFET。 需要外部 MOSFET。

    此致、
    Kari。