请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65911 大家好、
Q1:TPS65911数据表显示、如下所示为4个 PWM 频率。 P118
但单位是 Hz 而不是 KHz。 正确吗?
00:500Hz
01:250Hz
10:125Hz
11:62.5 Hz
Q2:CTRL 的开关频率有3个频率、如下所示。
上表和下表之间的频率是不同的。 为什么会有差异?
P25.
此致、
三浦岩崎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Iwasaki-San、
PWM_CTRL1_REG 寄存器控制 PWM 发生器、这是 GPIO3和 GPIO8的第二功能。 这与直流/直流控制器无关、仅用作 PWM 输出。
关于问题2、我看不到您的附件或图片。 我假设您是指数据表的 VDDCtrl SMPS 部分中的"开关频率"规格。 这些是控制器的正确开关频率、而不是问题1中列出的寄存器设置。
此致、
Karl