This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546EVM-064:设计中有小错误还是有意错误?

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730330/tps2546evm-064-small-error-in-design-or-deliberate

器件型号:TPS2546EVM-064
主题中讨论的其他器件:TPS2546

尊敬的 TI:

我有一个用于 TPS2546的 EVM。 我遇到了我认为 EVM 设计中存在的错误。

它与需要在 VIN 和 VBUS 之间移动的跳线 JP1有关。 现在、您可以对与主机提供的电压并联的电路板应用辅助电源。

快速解决方法是移除 JP1跳线并通过 TP3为辅助电源供电。

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland、

    感谢您指出混淆点。

    如果您使用的是外部电源连接器、并且 EVM 需要辅助电源连接器运行、则移除 JP1是正确的、但 JP1和 JP2有多种用途。

    JP1还允许通过 USB 连接器而不是电源连接器为 EVM 供电。

    JP1和 JP2连接还允许您在电源开关的输出和输入侧添加电流测量环路。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测量两侧电流时没有问题、但不应将外部电源连接直接连接到 USB 电源。 但是、由于我需要拆分电源和数据进行一些测量、因此电路板确实节省了时间!