This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:PMIC 解决方案与 TPS68470类似、但用于单端口摄像头

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470, TPS65000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729289/tps68470-pmic-solution-similar-to-tps68470-but-for-single-port-camera

器件型号:TPS68470
主题中讨论的其他器件: TPS65000

您好!

客户需要与 TPS68470类似但用于单端口摄像头的 PMIC 解决方案。 要求如下所示。 我们是否有合适的产品?

2.8V/20mA 。

2. 1.8V/3mA。

1.2V/54mA 。

e2e.ti.com/.../P.1.pdf

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、

    我已将此主题分配给负责的工程师。 他们很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    不具有内置时钟生成功能。 TPS65000可支持为外部时钟以及成像仪电源轨供电。

    此致、

    Rick S.