This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:最大输出电压问题

Guru**** 2768135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745313/tps92691-max-output-voltage-question

器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TPS92692

TPS92691和 TPS92692的最大输出电压为65V,可以通过任何方法将最大输出电压提高到 DC220V?

我将通过 DC6.4V-12V 转 DC220V 30W LED 驱动器项目来实现它。

B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    有一种方法可以执行您想要执行的操作。  关键是不要让任何反馈或输入到 TPS92691和2的电压超过其最大电平。  您的应用主要是将 RCS 电阻器上的电压反馈到 CSP 和 CSn 引脚。  您可以将该电阻器连接到接地侧、而不是将该电阻器连接到高侧或稳压器的输出端、如连接原理图所示。

    使用此配置、您不会为 TP92692使用 PWM'ing 功能、但您可以在 TPS92691上使用该功能。  此外、如果您的应用的占空比高于50%、TPS92692上的 RSlope 应保持在10K 左右。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2870.e2e.docx