This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:正常运行期间热流化

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745323/bq77pl900-becomming-hot-during-normal-operation

器件型号:bq77PL900

您好!

我有两块电路板、我已经从 bq77PL900 EVM 电路中进行了调整、以便在我们的系统中实现。 我们遇到的问题是、插入6S 锂聚合物电池组后、bq77PL900芯片变得非常热。 主机控制器上当前没有运行的软件、并且已为我们的锂聚合物电池组配置了 EEPROM。 我们已经尝试使用内部平衡 FET 和外部平衡电路、但会出现相同的情况。

这种自发热是否有任何常见的被忽视的原因? 如有必要、我可以为我们的设计提供原理图以进行故障排除。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    而无需主机操作。 芯片发热有2种预期原因、1是稳压器负载、另1是损坏。
    您可能会知道稳压器上的负载和/或有一种方法来确认预期。 如果不使用二极管、则可以测量 BAT 引脚电阻器两端的电压。 如果使用了二极管、您可能会升高 PACK+的电压(FET 关闭)、以便为 IC 供电、然后测量其滤波电阻器两端。
    测量 VCn 引脚输入电阻器上的电压。 如果存在意外值、您可能会找到原因。 一个上的正电压和下一个上的负电压表示引脚之间的差分电压短路或损坏、一个或多个上的正电压表示接地短路或短路。
    遗憾的是、bq77PL900对超过绝对最大值的瞬变容差不大、用户报告说很容易损坏。 断电后、您可以使用(低压) DMM 测量短路电阻。 听起来您在多个器件上观察到这一点、请确保已正确处理这些器件。 检查组装和测试过程、确保器件不会暴露在测试或组装过程中的意外电压下。 检查原理图中是否存在在组装电池期间可能会使器件承受应力的条件。 例如、单端输入电容器将一个输入电压保持在 GND、而下一个输入电压连接可能会使差分电压限制承受应力。

    这是我现在知道的建议,将标记为“认为已解决”,但当您有机会检查电路板并让社区知道您发现的内容时,请回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您帮助我指明正确的方向。
    稳压器当前未用于为任何其他电路供电、因此这不是问题。 我对电池和电池组引脚电压(在二极管之后)以及各个电池电压进行了一些测量、结果如下。

    电池电压= 23.7V
    VBATT (引脚)= 22.93V
    Vpack (引脚)= 22.94V

    VC1 = 23.69V
    VC2 = 19.77V
    VC3 = 15.8V
    VC4 = 11.87V
    VC5 = 7.9V
    VC6 = 3.94V

    所有 VCn 电压都与锂聚合物平衡插头电压完全匹配。 根据我从之前使用 EVM 进行的测试中可以得出的结果-这些测量结果看起来不错。
    仔细检查了这两块电路板的组装/测试过程后、我在布局中遇到了一个错误、其中 CP4引脚(引脚3)变为未接地。 在施加电池电源并进行相应的返工以将此引脚接地后、发现了此错误。
    这就提出了一个问题:在电荷泵未正确接地的情况下、向芯片施加电池电源是否会永久损坏芯片?
    如果是、我的下一个测试是更换 IC、进行正确连接、然后查看红外摄像头内部是否仍产生热量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    在稳压器上没有负载的情况下、电荷泵不应运行。 此外、CP4引脚的绝对最大值为60V、因此预计不会损坏。
    如果器件变热、则必须有电流流入器件的某个位置、除非它位于 PCB 本身、否则它应显示在输入引脚上。 它一定不能进入电池输入。 您可以检查输出电容器是否泄漏、IR 摄像头应显示一些内容。
    需要检查的一点可能是引脚连接与 EVM。 上面的测量使用 VCn 数字、如 IC 引脚名称。 但是、bq77PL900减少的电池节数应使用输入 VC5至 VC11来实现6节电池。 请参阅 bq77PL900数据表第30页的"五到十节电池的串联配置"一节。