请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 尊敬的 TI 工程师:
请参阅 bq2750x 系列中 Impedance Track电池电量监测算法的理论和实现
DODSTART = DOD0 + PassedCharge / Qmax ---- 获取 DODSTART
V (DODx、T)= OCV (DODx、T)+ I×R (DODx、T)、方法是以 dDOD 递增4%的增量递增 DOD。 ---- 获取 DODfin
RM =(DODFin-DODSTART)×Qmax
1.负载电流变化 --导致 -- DODfin 变化 ,, ,RM 将经常变化, 但 RSOC 看起来非常稳定的原因?
2. 对于 已经研究过的电池,如果我移除了电池连接线,移除 bq40z50的电源, 然后再次为其供电, RSOC 也是正确的。
它如何知道当前 的 DODSTART? 如果 在 ram 中使用 PassedCharge,它已经丢失了。
非常感谢!