This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:温度范围

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730335/bq27510-g3-temperature-range

器件型号:BQ27510-G3

Temperature():0x06和0x07可以返回的值范围是多少(即该寄存器可以报告的最小和最大温度值是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    Temperature()以0.1K 为单位报告

    根据参考手册、范围为最小值:0、这对应于-273.1°C 和最大值:0xFFFF。

    但是、如果您连接了 NTC、它将取决于 NTC 的值。 最坏的情况是 NTC 短路。 这将告诉您它可能报告的最高温度。

    谢谢