This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, LM5060, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729411/tps22810-tps22810

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: LM5060TPS2660

我正在寻找一款适用于外部 FET 的通用负载开关控制器、但似乎找不到任何东西。  问题是、您的 TPS22810是否会在附加的配置中工作以用作通用控制器?  一些快速信息、电路斜升缓慢、需要快速关闭。  芯片的 Vout 连接到 CT 以禁用内部功率 FET 并对其栅极电容求反。  芯片的 QOD 连接到 CT、以帮助加快关断速度。

谢谢、

Jim Marr

Viavi 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很遗憾、我看不到您提供的图像。 您可以尝试重新连接它、还是以不同的格式重新连接它?

    您能否详细说明您尝试实现的计时窗口? 我不建议将 VOUT 连接到 CT 或将 QOD 连接到 CT。

    1. 如果您需要缓慢斜升、只需在 CT 引脚上连接一个大电容器即可降低偏移速率和导通时间
    2. 如果您需要快速关闭器件、请在 VOUT 和 QOD 之间连接一个更大的输出电阻器、以使输出通过 QOD 引脚进行充电、

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看您是否可以看到.pdf 或.docx files..e2e.ti.com/.../TPS22810.pdfe2e.ti.com/.../TPS22810.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    我现在可以看到电路、谢谢您的连接。

    遗憾的是、配置 TPS22810的方法不起作用。 您好像使用 CT 引脚作为外部电荷泵来为两个外部 FET 的栅极充电。 如果您将其连接到 VOUT、则会错误地偏置某些内部电路。 在这种情况下、Vout 需要保持浮动。  

    如果您正在寻找 FET 控制器、我建议您查看 LM5060。 数据表第26页包含使用背靠背 FET 的示例电路。 如果您正在寻找具有 B2B FET 的集成解决方案、也可以查看 TPS2660。

    出于好奇、此设计背后的应用是什么? 如果您正在寻找外部 FET 的更慢导通速度、我认为二极管应该朝向相反的方向、以便电容器通过电阻器充电、然后在 TPS22810禁用时通过 QOD 快速放电。  

    谢谢、

    黄亚瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟
    感谢您的帮助! 我意识到您无法将 Vout 连接到 CT、因为导通 FET 的固有二极管会导致栅极电压终止、这一点无论如何都不重要、因为事实证明 CT 引脚不是内部 FET 的栅极驱动器、 它看起来像接地、因此您根本不能使用外部 FET、因为您无法获得电荷泵电压。 LM5060会起作用、但太大且太贵! TPS2660除了太大且价格昂贵之外、仅适合2A 电流、我们还需要5A 电流。 这使我们来到 TPS259270、它非常接近、但需要稍大一点的导通 FET、同时具有更低的电阻以降低功耗。 (功耗为700mW @ 5A)接下来我可以尝试使用 BFET 输出来驱动我的外部 FET! 应用是为几个 TPS64500 PMIC 芯片供电。 开关将斜升输出、因为我们在输出端具有相当大的大容量电容、并且在电池关断(锂离子)时能够极其快速地关断、因为在我们执行快速受控的定序断电时、其他人不会对我们的电容器放电。