主题中讨论的其他器件:LM5160、 SN6501、 TPS65130
你(们)好
我设计了基于 LM5160的 Fly-Buck PSU。 我已经查看了数据表和有关 IC 的一些应用手册、例如 TIDA-01427
LM5160数据表的第18页提到了有关电感器选择的一些注意事项。 但我的应用中有一个问题:
输入电压:4.5至5.5伏
DVI=75mV (输入纹波)
对于260KHz、Ron = 332K 欧姆
500kHz 时为169K。
(哪一个更好?)
Vo1=-8
Vo2=+8
IO2=180mA
IO1=180mA
根据 LM5160的数据表(第18页、8.2.1.2.3电感器选择)、我计算了电感器的电流:
如果 fsw=260KHz、最小值=83uH
如果 fsw=500KHz、则最小值=42uH