This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431-Q1:CWD 可调电容器超时限制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745724/tps3431-q1-the-limit-of-cwd-adjustable-capacitor-wtachdog-timeout

器件型号:TPS3431-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在寻找 WDT (看门狗计时器)在10ms 至25ms 之间设置 TWD。

我认为 TPS3431-Q1可以通过 CDW 进行设置、但持续时间太短。

我想知道使用 TPS3431-Q1实现如此短的 TWD 吗?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Sakai、

    在 CWD 上使用100pF 电容器时、TPS3431-Q1上 TWD 的最小限制通常为62.74ms。 遗憾的是、对于该器件、没有低于62.74ms 的选项。

    您能否提供有关如此短的看门狗超时要求的更多详细信息? 请随时通过 michaeldesando@ti.com 直接向我发送电子邮件、以便我了解更多信息。 谢谢!

    Michael