This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594HV:LM2594输入电容器选择

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594HV, LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745863/lm2594hv-lm2594-input-capacitor-selection

器件型号:LM2594HV
主题中讨论的其他器件: LM2594

您好、德州仪器、

我正在设计一个48V 降压电源管理电路、该电路应使用 LM2594HV 输出5V 电压。

为电路选择输入电容器时遇到问题、数据表建议使用额定电压为输入电压1.25倍的钽电容器或铝电解电容器。

48V 输入并不能真正使钽成为选择、因为所有电压为60V (40*1.25=60)的钽电容器的成本为50欧元或更高、而且这不在我的预算范围内。

我发现的额定电压为60V 的铝电解电容器似乎占用了很大的空间(尺寸是 LM2594HV 尺寸的3-6倍)、理想情况下、这也不适用于我的预期布局。

在查看数据表中的布局示例时、您 选择的电容器的占用空间似乎很小(LM2594的大小相同)。 您是否曾在此处使用陶瓷电容器? 如果是、为什么在推荐钽电容器时会这样做? 如果我选择改用陶瓷电容器、我会如何进行折衷? (陶瓷电容额定电压为100V、外形小巧)。

如果我想保持与布局示例相同的大小、您建议我使用什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好的用户、
    布局指南明确指出输入电容器是10uF、35V 实心钽、AVX TPS 系列,而不是陶瓷型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、John、

    感谢您的快速回复。 是的、您回答正确、很抱歉我错过了。 我假设对于低于28V 的输入电压、选择是可以的。

    但是、如果我想运行48V 的输入电压、您建议使用什么? 即需要60V 输入电容。

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于陶瓷输入电容器、该器件应该正常。 不过、如果是输入电源
    具有任何电感、这种低 ESR 类型的电容器可能会在输入端导致振铃和过压
    输入电源开启时的电流。 这可以用 AL 来固化。 输入电容器以添加阻尼。 但是、您会回到自己的
    原始问题。
    因此、我会使用陶瓷输入电容器进行测试、并在您的环境中进行非常仔细的测试、以确保有
    输入上的过压没有问题。