This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3750:VCP 和 REF 输出工作异常

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742971/ucc3750-vcp-and-ref-out-works-abnormally

器件型号:UCC3750

您好!

使电路如附件所示。

一段时间 VCP 和 REF 输出工作异常。

您能告诉我、何时发生这种异常工作?

您能否解释一下连接在 VS1和 VS2之间的电容器?

如果该电容器电容发生变化、会出现哪种症状?

 

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../3806.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    通过查看您的原理图、我可以看到 VCP 上的电容为44uF 的电解电容和100nF 的陶瓷电容。 数据表显示的是100uF 和2.2uF、因此您可以尝试增大设计上的电容值以匹配原理图。

    连接在 VS1和 VS2之间的电容器是电荷泵电路的一部分、用于将电压从 VDD 向上泵至 VCP。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果电荷泵电路使用低电容电容器、从 Vdd 到 VCP 的电压是否会变低?
    请告诉我该电容器值与电荷泵送电压之间的关系。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    如果电荷泵电路中使用了较低的电容值、则电路将无法提供相同的能量、存储在电容器上的能量为1/2CV^2。 电容值较小意味着输出的能量值较小。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    还有一些问题

    如果使用 VCP 旁路电容 (44uf)低于基准电压(100uf ,2.2uf),需要增加电荷泵电容吗?  

    2.电荷泵电容是否可以从0.22uF 增加到0.47uF? 是否有任何副作用?

    3.如果将 VCP 电容更改为100uF + 2.2uF、 电荷泵电路中的电容是否可以小于参考值0.22uF?

    电荷泵电路中的0.22uF 电容是最小电容还是最大电容?   


    请让我来获取您的答案。

    此致、
    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    这是一个非常旧的器件、我们建议您实现与参考材料中使用的原理图相同的原理图。

    此致

    Peter