请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5088 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我必须设计一个低成本超级电容器充电器板、我正在考虑使用 LM5088mH-2为其充电。
在 TI 的产品页面上、有人写了电流限制可通过1A 的电流限制进行调节、我想对其进行仿真、
不会为 其他器件消耗太多电流。
但我的问题是、现在如何设置电流限制或是否设置电流限制、以便最大充电电流为1A 是不可行的。
非常感谢您的参与
Alex