请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 大家好、我的应用要求以7V 的最大正向电压驱动13个 UV LED。 我将 TPS61194视为潜在的 LED 驱动器芯片。 因为我有13个 LED 要驱动、所以我必须在3个驱动通道上有3个 LED、在最后一个通道上有4个 LED。
我的输入电压范围为6.8V 至8.3V、我需要以40mA 的电流驱动每个通道(在我的应用中、也有可能将驱动电流增加至60mA)。
我的问题是、我的通道上的 LED 数量是否不均匀(基本上一个通道的压降最大为28V、而另外三个通道的压降最大为21V)、并且仍然获得合理程度的电流匹配? 我会对效率产生影响吗?
请注意、我考虑了添加一个与通道串联的电阻器、该电阻器具有3个 LED、可在所需电流下与第4个 LED 的正向压降相匹配、但这似乎是浪费。 我希望我不必这么做。