This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:每通道驱动的 LED 数量不均

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729511/tps61194-driving-uneven-number-of-leds-per-channel

器件型号:TPS61194

大家好、我的应用要求以7V 的最大正向电压驱动13个 UV LED。 我将 TPS61194视为潜在的 LED 驱动器芯片。 因为我有13个 LED 要驱动、所以我必须在3个驱动通道上有3个 LED、在最后一个通道上有4个 LED。

我的输入电压范围为6.8V 至8.3V、我需要以40mA 的电流驱动每个通道(在我的应用中、也有可能将驱动电流增加至60mA)。

我的问题是、我的通道上的 LED 数量是否不均匀(基本上一个通道的压降最大为28V、而另外三个通道的压降最大为21V)、并且仍然获得合理程度的电流匹配? 我会对效率产生影响吗?  

请注意、我考虑了添加一个与通道串联的电阻器、该电阻器具有3个 LED、可在所需电流下与第4个 LED 的正向压降相匹配、但这似乎是浪费。 我希望我不必这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tara、

    不允许将 TPS61194配置为不均匀的 LED。 由于电流阱上的电压差会下降、因此可能会损坏电流阱并急剧降低效率。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的澄清。 您认为我可以在通道中使用一个串联电阻器、同时减少1个 LED、以便在我计划驱动每个通道的电流下模拟 LED 的压降吗? (我将不需要任何调光控制、并且将始终以100%占空比驱动通道、因此我的电流将保持恒定、并且我可以选择电阻器在所需电流下具有与 LED 相同的压降) 我想不出为什么这不起作用、但想知道专家对此事的看法。

    谢谢、

    Tara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

       对于您的恒流应用、我认为使用电阻器作为 LED 进行仿真是可以的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 感谢 Sean 的帮助。

    Tara