请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM您好!
目前、我必须设计一个电路来测量系统中电池的近似电量。
仅给出了电池类型(锂电池、3.6V、3000mAh)。 该器件具有可更换电池、就像使用 AA 电池供电的器件一样。 我们的电池是特殊形式(18500)、标准产品是不可充电电池(一次性使用)。 但是、用户可以选择使用不可充电电池或购买可与器件一起使用的可充电电池。
由于可以移除电池、因此无法使用标准电池电量监测计(主机侧)。 如果电池电量耗尽、用户可以插入完全新的(充电99%)或局部放电的电池(例如50%)、因为我们无法预测或限制这种情况。
在电路中、我需要以近似的方式测量电池的充电状态、这意味着我不需要78%、82%等 5/10%、25%、50%、75%、100%的指示也会很好。
是否有任何 TI 器件可以处理此任务? 如果是、您建议使用哪一个?