This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:栅极引脚的频率是多少?

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744278/lm3409hv-what-is-the-frequency-of-the-gate-pin

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

TI LM3409HV P-FET 降压控制(HVSSOP 版本)目前用于公司的其中一个系统。  我正在尝试了解引脚6 (PGATE)的开关频率。  该引脚连接到 系统降压电路中 P 沟道 MOSFET 的栅极。  一旦我知道 PGATE (引脚6)频率、我将能够计算降压电路的输出电压。  有人能告诉我如何计算 PGATE (引脚6)频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis、

    P 栅极频率不会告诉您输出电压。 LM3409HV 是一款恒定关断时间滞后控制器、用于调节电流、而不是电压。 关断时间取决于输出电压、ROFF 和 Coff。 开关频率(也是栅极频率)由 Vin、Vout (LM3409调节电流时负载上的电压)、ROFF 和 Coff 决定。 该降压转换器是电流调节器、因此输出电压取决于负载。 如果没有负载或非常轻的负载、输出电压将是输入电压。

    当持续电流作为电流调节器运行时、输出电压可通过占空比和输入电压计算出来。 请注意、LM3409不会调节输出电压、而是调节电流。 数据表中包含允许设计电流调节器的设计公式、这可能是浏览这些公式的良好开端。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    此致、