This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:模块化电池组:现实解决方案?

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745570/bq40z50-modular-battery-packs-realistic-solution

器件型号:BQ40Z50

您好!

我想构建一个由两个不同盒子组成的模块化电池组(参见下图):
基本电池组:具有 BMS 的2S2P 电池组。 3引脚连接器支持扩展以添加更多电池单元。
-扩展电池组:它是不带 BMS 的2S3P

基本电池组可单独使用。 扩展电池组绝不能单独使用。
如果需要更多的电源、扩展电池组将(通过连接电缆)连接到基本电池组。
扩展电池组通过基本电池组充电。

此解决方案是否可擦除? 缺点:安全性、效率、连接线长度过长的问题……?

感谢你的帮助、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    从理论上讲、这是一个很好的主意。 但是、无论 FW 的工作方式如何、都不支持此应用程序。 如果您只连接基座组并进行测量、您将获得2s2p 测量的电池电阻。 因此、您的设计容量、Qmax 和其他监测参数将设置为2s2p 配置。 当您连接外部电池组时、它会突然变成2s5p 配置。 使用此配置、您的容量会增加、电池电阻会减小、因此我们在监测计中使用的控制值会被丢弃。 不幸的是、由于我们在其中监控老化等的值、因此无法适应这种剧烈的变化。 因此、它将不准确且不起作用。

    但是、从工程角度来看、这绝对是一个好主意。 遗憾的是、bq40z50不支持它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    非常感谢您的清晰回答。 TI 论坛的 Genius 级别很荣幸地为您提供了鼓励:-)

    因此、固件内部的电池组配置管理问题...好的、我一定会尝试一下:
    是否有机会获得动态管理多个2SxP 配置的特殊固件?
    例如、连接器的第三个引脚用于检测扩展电池组的(断开)连接、然后切换到2S5P (或返回2S2P)配置?


    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    感谢您的客气话。 遗憾的是、无法通过这种方式在监测计中动态更改容量。 无论采用哪种方式、您提出的方案都需要硬件和固件修复。 这两件事都不容易完成。 很抱歉。