This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:如果我的客户只需要两个 LED、他们是否可以将 LED1A 连接到 LED1K?

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729919/tps92662-q1-if-my-customer-only-need-two-led-whether-they-can-connect-led1a-to-led1k

器件型号:TPS92662-Q1

大家好、

如果我的客户只需要两个 LED、他们是否可以将 LED1A 连接到 LED1K? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没关系。 您还可以将其中一个 LED 从 LED2连接到 LED1K、并始终保持其中一个分流器打开、并为一个 LED 同时切换另一个分流器或同时切换这两个分流器。

    BR、