This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:EVM 输出在导通期间具有电压尖峰

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS40170EVM-597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745730/tps40170-evm-output-has-the-voltage-spike-during-turn-on

器件型号:TPS40170

您好、专家、

客户看到其 TPS40170设计在导通期间输出端具有电压尖峰。

我们仔细检查 EVM、我们看到其输出在开启期间也具有电压尖峰。

请提供这种情况的发生方式。

EVM PN:TPS40170EVM-597

VIN=30V、IO=1A。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    电子负载是否在该点接合? 也许您可以检查输出电流波形。 或者、尝试使用电阻负载。

    此致、
    Tim