This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:TIDA-00817

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745279/em1402evm-tida-00817

器件型号:EM1402EVM

大家好、我想知道您的参考设计为什么使用具有复位绕组的变压器、因为它使用有源钳位来实现这一点吗?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    如果我正确理解您的问题、这里使用的有源钳位拓扑具有变压器、因此这就是它在参考设计中的原因。 如果您有兴趣、我可以分享有关该拓扑的一些材料。

    此致

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Taylor;
    我的问题是、由于正向转换器使用有源钳位来复位内核、为什么该参考设计使用包含传统复位绕组(未使用)的变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    这一点很好、我不明白为什么最初选择这个特定的变压器、因为这是一个相对较旧的设计。 但是、我认为之所以选择这种方法是因为所需的电气特性、而不是因为它包含辅助绕组。 如果您提出要求是因为您希望在设计中使用不同的变压器-请尝试尽可能接近规格。

    此致、

    泰勒