This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:缺省情况下打开、变得很热;建议

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745379/lm3405-on-by-default-getting-hot-suggestions

器件型号:LM3405

你(们)好 我将在数据表第一页(下图)所示的配置中使用 LM3405。  

Vin = 12V、Vf = 3.5V @ 1A 时、仅有1个 LED。  

我注意到的几件事:  

在 LED 断开连接的情况下、EN 引脚为低电平、I 得到 VSW = 5.3V

2.连接 LED、EN 引脚为低电平、我得到 Vsw = 5.7V、Vfb = 20mV 并且 LED 亮起(我们需要 LED 熄灭、当然在这种情况下)

3、连接 LED 后、EN 引脚切换@50%占空比、频率= 2.5kHz、器件变热(非常热)。 占空比越高、占空比就越高。  

我刚刚了解到、在更仔细阅读数据表后、我需要在升压和 SW 引脚上保持5.5V 的最大压降、这是由于我的高输入电压导致的、我超出了这一范围。 这种违规行为是否是我所有问题的根源? 如果是、假设串联 LED 数量较大、该器件是否允许如此高的输入电压?  

其次、我的设置应该使用什么电路拓扑? 数据表的第9页显示了4个选项、我认为选项2和3都可以满足我的需求。 但哪一个更好? 我认为最后一个选项由于电阻器和齐纳二极管而具有更高的功率耗散。 那么、该选项在哪里优于中间图片中的选项。  

谢谢你。  

Alin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能会给您带来麻烦。 方案3限制了升压引脚上的电压、这将使您能够减少这种违规。 只需使用电压低于5.5V (例如4.7V)的齐纳二极管。 则 Vboost 将始终处于 VSW 的4.7V 范围内。

    另一个显而易见的问题是、您的组件的额定电流是否符合您绘制的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于组件数量和功耗更低、我更喜欢方案2。  使用选项2有缺点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用方案2将自举电容器充电至 Vout、然后 Vboost 在 VSW 打开时递增。 在这种情况下、VSW 和 Vboost 将始终由 Vout 的差异表示。 我建议使用方案3、因为您可以控制这两个引脚之间的电压差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alin、

    1) 1) 存在开关泄漏电流或数据表中的0.1uA 电流。

    2) 2)上的意思是什么?  我会解决升压问题、因为在进一步研究之前、向升压发送12V 电压可能会损坏 IC。

    3) 3)同样、在深入了解您的设计之前、我会先解决升压问题

    您肯定需要从 Vin 以外的东西生成升压电压。  电阻器齐纳选项将提供最稳定的升压电压。  如果由 Vout 生成、则会更低、这意味着效率更低、并且在 LED 关闭时不可用。  电阻器的大小将取决于存在多少开关损耗。

    此致、