This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:当 UVLO 设置低于 LED 正向电压时,将发生什么情况和#39?

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729564/lm3409-what-s-will-happens-when-the-uvlo-setting-lower-than-led-forward-voltage

器件型号:LM3409

尊敬的团队:

当 UVLO 设置低于 LED 正向电压时会发生什么情况?

我们的一位客户反馈、他们的 LED 在将 UVLO 设置为低于 VF 时会损坏。

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM3409是一款峰值电流稳压器。 如果 Vin 接近 LED 堆叠电压、LED 电流可能会由于电感电流波形的形状而上升。 当施加到电感器的电压变得很小(Vin-Vled)时、电感器充电开始看起来像"R-L"、而不是仅显示"L"。 它可能达到的最高值恰好低于峰值电流跳变阈值、即平均电流加上峰间电流纹波的1/2。 如果电流纹波不是很高、我不会期望这会对 LED 造成损坏。 它们的输入电压范围、输出电压、电感值、输出电流、电流、电流 COFF、RCS? ROFF 是否连接到输出端? 是否有任何外部电路、例如并联 FET 调光?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    是的、将 ROFF 连接到输出。
    它们使用并联 FET 调光。


    规格。 和组件值如下所示:

    输入:50V
    输出:43.5V/1A

    电感:15uH
    效率:33.2k
    COFF:470pF
    RCS:60m Ω

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    因此、它们的峰间纹波非常高。 当您的 Vin 接近 Vled 时、在非常小的输入电压窗口中、电流可以上升50%以上。 这可以通过使用值更大的电感器来改善。

    Viadj 是否约为500mV? 这就是我根据 ILED = 1A 和纹波电流计算得出的结果。

    谢谢、