请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9248 您好!
我试图在 USB SAA GUI 中使 USB-TO-GPIO 正常工作、但没有成功、因此我使用了另一个程序 BQ2419x EVM 来实现它。 我将 USBtoGPIO 固件更新为49.9版。 我已经看到 BQ2419软件与其不兼容、因此我想再次转到1.0固件版本。 问题在于 Fusion Digital Power Studio 程序和 USB-TO-GPIO 固件加载程序无法识别它。
我可以再次使用1.0版、还是现在无法使用? 使用固件版本49.9通过 PMBus 控制数字 PWM 系统控制器的最佳 GUI/软件是什么?
谢谢、
Daniel。