This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:关于 TPS92692问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743098/tps92692-about-tps92692-question

器件型号:TPS92692

您好、TI、

我们对 TPS92692有疑问。 是否存在可能导致它无法切换的错误? 谢谢。
目前、我们检查 tps92692的引脚电压电平、如下所示:

VIN 24VDC、VLED 36V/150mA、开路模拟至 PWM 调光、fPWM 250Hz
IADJ 1.2V
DIM 1.2V
VREF 5V
VCC 7V
故障7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS92692上的斜坡(引脚11)是如何配置的...它上面是否有电容或电阻器、其值是多少?

    某些故障情况 也会关闭 TPS92692的开关。  下面随附的是数据表中的故障表、供您参考...谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    有关故障条件、请参阅第22页的表1。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    此处将10nF 电容放置在斜坡引脚上、故障引脚上的故障状态为7V。
    我知道、故障低电平有效是发生故障条件和停止开关或打开 PFET。 目前、FAULT 引脚已设计、开关节点已停止开关。 为什么?

    在692故障表中找不到错误情况。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    故障是如何从外部连接的?  您能否分享有关连接到 TPS92692所有引脚的元件的原理图部分?  我们要看到的另一件事是对以下信号进行几次示波器捕获、这些信号在首次加电时在 SS 上升沿触发。  请具有1ms/div 和10ms/div 的时间刻度

    CH1:SS (引脚4)         CH2:  /FLT (引脚3)        CH3: GATE (引脚19)      CH4: DIM/PWM (引脚10) (500mV/div)

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
    谢谢 Tuan