This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:TPS62802和 TPS6208x 器件中的负载断开

Guru**** 2549590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802, TPS62082, TPS62088, TPS62743, TPS62748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745850/tps62802-load-disconnect-in-tps62802-and-tps6208x-devices

器件型号:TPS62802
主题中讨论的其他器件: TPS62082TPS62088TPS62743TPS62748

TI 网站上 TPS62802和 TPS62082器件的特性列表列出了"负载断开"。 不过、在数据表中没有提到这一点。 在使用器件之前、我想知道:是否两个 IC 都能够通过使能引脚完全断开禁用时的负载? 不仅禁用稳压器、而且没有流向负载的电流。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    是的、大多数降压转换器和 TPS62802都在关闭时打开高侧开关。 这是到负载的唯一电流路径。

    此外、TPS62802具有输出放电功能、可在关断时将输出电压降至0V。 并非所有器件都具有此功能。

    TPS62802和 TPS62082是非常不同的器件。 我很惊讶您看到了这两个器件。 您的应用需要什么输入电压、输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您提供信息。 我之所以关注截然不同的转换器系列、是我的主要设计限制因素:尺寸和外设器件数量。 我的应用高度小型化、电池供电且依赖于高效率、因此我正在寻找尽可能小且具有高效率的解决方案。 我的 VIN 是锂离子电池、因此为4.2-3V。 最小电流为600mA 时、输出电压为3V 至3V3 (仍与负载制造商核实)。 3V 负载由 ULP 1.8V 电路通过使能进行控制、因此、为了节省功耗、在禁用转换器的同时、应避免电流泄漏。 由于3V 负载是无线通信器件、因此需要低纹波。

    如果您建议使用集成度更高的解决方案,我很高兴听到它:-)

    此致、
    Florian Grabi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 是的、TPS62802是最小的器件。 TPS62082要大得多。

    如果您的最终 Vout 与 TPS62802上的分立式 Vout 设置不匹配、我们提供了完全可调的 TPS62088。

    如果您具有较低的电流轨并且需要负载开关、我们提供了极低 Iq TPS6274x 系列、例如 TPS62743和 TPS62748。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息! 我将查看这些部件。

    此致
    Florian Grabi