Other Parts Discussed in Thread: BQ2060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2060A 主题中讨论的其他器件:BQ2060
在锁定的线程中、有人指出、如果 BQ2060中的固件处于无效状态、则它将返回0x1717、这可能是因为读取 SMBus 的速度太快。 是否有任何其他条件会导致无效状态、从而导致读取期间随机返回0x1717?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的快速回复!
在这种情况下、很难进一步降低速度。 它的时钟频率为12.5kHz、读数间隔时间约为5.5ms (每10ms 读取一次)。
e2e.ti.com/.../instance-of-0x1717-_2D00_-gas-gauge-doing-it.pdf