This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:VREF @ IVREF = 10mA 的容差

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745802/tps65311-q1-tolerance-of-vref-ivref-10ma

器件型号:TPS65311-Q1

团队、

当电流接近10mA 的限值时、您能否提供有关 VREF 容差的图?

在数据表中、精度指定为+/-1%@ IVREF=5mA。

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    您的问题已转发给负责的应用工程师、他将很快回答、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据不同负载电流之间 VREF 的实验室验证、5mA 负载电流和10mA 负载电流之间没有明显的性能差异、因此对于小于10mA 的负载电流、可以使用+/-1%的精度。

    此致、

    Murthy