This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:SYNC 2 UCC2897A

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742557/ucc2897a-sync-two-ucc2897a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2897

您好!

我们尝试同步两个 UCC2897A、以便它们 异相运行

数据表指出、如果您将 SYNC 引脚从一个 UCC2897A 直接连接到另一个 UCC2897A、则它们 将同相运行

一种简单的解决方案似乎只是将脉冲延迟、以便接收到的脉冲与原始脉冲的相位输出为180度。

  1. 数据表的第14页指出、应用到 SYNC 引脚的任何同步频率必须大于内部振荡器。 但是、第14页还说明了当 SYNC 输出脉冲时、它们由内部振荡器驱动。 如果一个 UCC2897A 的同步脉冲不能满足"振荡器频率"要求、该如何向另一个 UCC2897A 发送同步脉冲?

  2. 第14页指出 SYNC 引脚是双向的。 如何将 SYNC 引脚配置为输入或输出? 如果两个 UCC2897A 都尝试在同步时发送脉冲、我们如何防止它们相互冲突?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对于第1个、您可以将其中一个 UCC2897a 设置为以更快的频率运行、以便始终作为同步频率的来源。

    对于第2个问题、我必须咨询 IC 设计团队以获取 IC 内部电路的说明、这需要几天的时间才能得到答案。 我还将询问其他一些应用工程师是否知道这一点。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您是否从应用团队或设计人员那里获得了任何建议?
    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    是的、我返回的答案是

    '同步电路是双向的、因为只要 Rt 和 CT 组合提供的频率低于同步脉冲、同步脉冲就会使 CT 电容放电、而不是内部振荡器放电。 只应存在一个高频 Rt、CT 组合、此组合将导致 UCC2897同步所有器件。 或最高频率的外部时钟,所有其他 UCC1987都将其作为输入。

    如果将 SYNC 引脚用作输入、则需要设置 RON 和 ROFF 值、以便同步频率高于 RON 和 ROFF 引脚设置的频率。 用作输出的同步、您只需将一个 UCC2897设置为最高频率、而其他的频率则要低得多、以便由最高频率 UCC2897同步"

    此致

    Peter