This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38083:UCC28083/UCC38083电气规格

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38083, UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744442/ucc38083-ucc28083-ucc38083-electrical-specs

器件型号:UCC38083
主题中讨论的其他器件: UCC28083

团队、

您能否确认以下内容:

数据集给出 了 SLUS488E 第3页的最小/最大"启动阈值电压"。 是否可以假设 VDD 最小/最大规格与"启动阈值电压"相同?
如果不是、您可以提供 VDD 最小值/最大值?

-请确认 UCC38083/UCC28083在 VDD 输入端确实包含一个齐纳二极管。

-SLUS488E 第3页给出了输入的 VDD 绝对最大额定值 (VDD 15V、电源电流20mA)。
这是否意味着该最大值是二极管指定的绝对限值?
BU 二极管的设计目的是什么电气特性(正常运行时不是绝对限值)?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我检查了方框图、但正如您指出的、如果确实有齐纳二极管、则未指示齐纳二极管。 我需要咨询 IC 设计团队。 这将需要几天时间。

    如果存在二极管的绝对最大额定值、我还将询问该二极管的绝对最大额定值。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    对于 Vdd、绝对最大值为15V、20mA 是器件电流消耗的限制、用于限制内部功耗。

    此器件没有在 Vdd 引脚上安装夹子。

    启动阈值是 Vdd 电源轨必须超过的电平才能使器件正常运行、这些电平低于15V 绝对最大值15V。 如果您将器件设计到电路中、我将采用最大导通阈值、以确保在所有条件下都能导通器件。

    此致

    Peter