This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:LM5116 (PMP7282)

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP7282, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725076/tina-spice-lm5116-lm5116-pmp7282

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TIPMP7282

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试使用针对 LM5116的 TINA 软件来仿真 PMP7282 (双相降压转换器)电路。 我无法获得所需的输出并分析仿真。 我尝试修改这些值、但 Dint 会获得所需的输出。 如果电路中存在任何错误、请请求您提供相同的解决方案。

-Anushree N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否知道仿真与 PMP7282中的实际组件值一起工作?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回复。

    如前所述、我也尝试使用实际值、但无法获取降压转换器两个相位的输出、请帮助解决问题。

    此致

    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    我将把这些信息转发给我们的 TINA 小组

    谢谢
    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    请参阅以下常见问题解答。 您能否转发您创建的原理图、以便让我们了解一下?

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您的回复。 我已经浏览过常见问题解答、并尝试采取一些上述措施、但似乎没有改进。 我正在共享我的原理图。 请为我们提供相应的解决方案。  

    提前感谢。

    此致

    Anushree  

    e2e.ti.com/.../PMP7282_5F00_50A_5F00_BUCK.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    目前、未对 LM5116器件建模以支持 PMP7282原理图中显示的两相配置。

    我们可能需要更新模型以支持此配置。


    谢谢、

    Vivek Agarwal