This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:适用于 BQ24770的 MSP430FR2153代码

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728417/bq24770-msp430fr2153-code-for-bq24770

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2153

大家好、

我们是否有用于 BQ24770的 MSP430FR2153参考代码?

或者我们有其他 MSP430代码用于此器件?

如果我们有、您能与我分享吗? 这是我的邮件地址。 benkuo@ti.com

谢谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    因为我知道我们没有 MSP430的代码。 我认为 BQ24770的固件代码应该更简单、因为内部寄存器更少。 见下表。

    一般情况 下、仅客户可通过 SMBus 或 I2C 接口对 REG0x14和 REG0x15进行编程、从而启用充电器功能。

    其他微调设置将取决于客户的系统设计。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    以下是有关 BQ24770支持使用 MSP430的一些注释:

    希望对您有所帮助

    此致、

    Luis R