This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:AC24V 应用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742609/ucc28180-ac24v-application

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

你(们)好,先生

我们要求 AC24V 至50V PFC、PWM 将使用 UCC2897A 24V 输出100W 原理图来满足 POE 802.3Bt 应用的需求

1.我是否知道 PFC 解决方案 UCC28180是最好的?  

2.只需一个电源插孔,输入就需要支持 AC24V 和 DC48V,PFC 电路是否可以支持?

3. PF 需要支持0.99 (必要)   

4.以前,最终客户使用 L4981执行此操作(现在 ST 建议使用 L4984)

5. TI 是否有任何类似的参考设计原理图?  

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    1和2。 UCC28180将采用交流或直流运行、这是一款相对简单的器件。

    Pf 预计大于0.99的负载范围是多少? 另请注意、整流交流线路上的输入电容值将显著增大、并与正常的高电压设计连接、这也会降低 PF。

    4和5 TI 不是 L4984的类似器件、也没有在这些低输入电压下运行的参考设计。

    请注意、在24V 交流输入下、交流整流器会产生相当大的损耗、并且总体 PFC 级效率可能会达到80%、具体取决于设计选择。

    您可以使用网页上的 UCC28180计算器工具来了解 PFC 级的损耗。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    如果您对此主题没有其他问题、我将结束本主题。 如果您有新问题、请打开新主题。

    此致

    Peter