This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:tps650944A 电源问题- PCH_PWROK/RSMRST 切换标准

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744477/tps65094-tps650944a-power-question---pch_pwrok-rsmrst-toggle-criteria

器件型号:TPS65094

您好专家、

请您帮助我们了解导致 PCH_PWROK/RSMRST 变为低电平的标准是什么? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    您在另一个线程中发布的表格显示了这两个输出监控的信号。 如果您查看数据表中的图6.4.5.1、您可以看到这些输出在变为高电平之前是如何等待该表中的信号的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复! 是否有任何其他原因导致 这些输出低电平? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    只有当其中一个合格信号变为低电平时、这些信号才会变为低电平。

    谢谢、

    Nick