This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62160:TPS621x 的 Tina SPICE 模型限制

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728116/tina-spice-tps62160-tina-spice-model-limitations-for-tps621x

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我注意到 TINA TI SPICE 模型存在一些限制、因此无法导出到常规 SPICE 模型

1) 1)对于 TPS62160、以下是按照 TI Youtube TINA 导出中的步骤导出的脚本

https://www.youtube.com/watch?v=QE7jUcWWi5M

附加文件是通用模型、我们无法处理它

2) 2)适用于 TPS621351型号

网络连接模型不包含通用 PSPICE 模型、是否有获取 SPICE 模型的方法?

3) 3) SPICE 模型仅用于瞬态仿真?

此致。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    仅当模型未加密时、视频中显示的方法才适用。 如果像 TPS62K 器件那样对模型进行加密、则只能在加密时使用的仿真器中使用。

    您能否详细说明您的最终目标是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    我的客户希望使用未加密模型在不同平台上执行仿真、例如布局上的 Cadence 或 ADS、遗憾的是 TINA 无法在布局级别进行仿真。 因此需要未加密的 Spice 模型。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    我已在内部向您发送了详细信息。 我将关闭此帖子。