This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助为锂电池系统选择合适的器件

Guru**** 2988960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745565/help-with-proper-part-selection-for-lithium-battery-system

我正在研发一个小型12VDC 不间断电源系统(UPS)、用于临时为小型12VDC 和5VDC 器件(例如小型继电器或 Raspberry PI 等小型 SBC)供电和进行控制。 我的系统通常会连接到"肖氏电源"、但我希望输入能够处理宽范围的电压。 我希望我的系统在连接到岸上电源时能够处理大约10或12瓦的平均/连续吞吐量。   

电池将是3节小型锂离子电池、18650节电池、采用3S 配置。 不幸的是、我在寻找用于我设计的最佳器件时遇到了一些困难、并希望有人能够提供一些建议。 我想让锂离子电池的保护/充电/平衡"适当"、同时仍接受宽输入电压。 遗憾或幸运的是、TI 有一百万个芯片可实现我想要/需要的某些功能。  

问题1:是否有人可以推荐一些 TI 器件来处理我希望按照图表中红色框中的规定执行的功能?

Q2:TI 拥有大量锂离子充电控制器 IC。  如果我在电池上使用锂离子保护 IC、我是否可以只使用宽输入电压降压/升压型转换器设置来使12.6vdc 成为我的充电器?

Q3:对于这样小尺寸和小功率的系统- 实际上、这些电池需要多少控制/保护/平衡?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Coyt、
    我认为您可以使用 此处的参数搜索引擎  来查找您可以为"保护 IC/平衡/充电状态"框选择的电量监测计。

    我假设您要将 IC 放入电池组中、因此您应该只有几个组件可供选择。

    BTW 您可以在"功能"下选择"电池平衡"。