This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:- Cell 1变为~0V、而、Cell 2:~5.1V 和其他电池为 nornal。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745678/bq76920---cell-1-become-0v-and-cell-2-5-1v-and-other-cells-are-nornal

器件型号:BQ76920

大家好、我将 BQ76920用于20S BMS。 该芯片将处理5个上部电池。 其原理图如下:

即使输入电压(A15、A16)为3.44V (锂离子18650电池)、我也已经测量了 C56和 C29上的电压(~1.6V)。 我已通过手动10k 电阻器将引脚 TS1连接到3.44V 来启动器件。

芯片是否损坏?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dam、
    它听起来像是芯片损坏了。 您可以测量 R32、R33和 R34两端的电压、以确认电流进入节点。 然后、您必须确保它进入 IC、而不是电容器。 电容器可能短路或泄漏、但如果 C56和 C29均为1.6V、则 VC1和 VC0会短路。 当然、检查引脚之间是否存在焊接桥或污染。

    由于您提到这是一个20秒的实现、请检查它是否可能是随机连接问题。  如果电池先配对、较低器件上的电容器可能会将 GNDD 保持在低电压、当 A15和/或 A16配对时、可能会在 VC0和 VC1上施加高电压、这些引脚具有最低的输入绝对最大限制。