This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425双路输出原理图检查:12V 至3.3V/25A -1.8V/6A;1.125V/25A 至0.8V/25A

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745779/tps40425-tps40425-dual-output-schematic-check-12v-to-3-3v-25a--1-8v-6a-1-125v-25a-0-8v-25a

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40428

您好,

請協助確認 TPS40425双路输出應用 Ω。

目前案件使用2組TPS40425 μ A、設計在12v 至3.3V/25A -1.8V/6A (FWS = 776KHz) 與 12V 至1.125V/25A 至0.8V/25A (FWS = 776KHz)

3.3V CNTL1用分壓在3.3V 使能 CH1输出、其他1.8V、1.125V、0.8V 由系統上的PLD 控制序列

請協助 μ A

此致、

Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    TPS40425应适合您的应用。 要使用哪个功率级?

    您还可以考虑使用 TPS40428+CSD95378B 来获得更高的电流读数精度和电流共享性能。

    但斯克