This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:我设置了 REXT、但输出电流不会像数据表所述发生变化

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729927/tlc59116-q1-i-set-the-rext-but-output-current-doesn-t-change-as-datasheet-described

器件型号:TLC59116-Q1

尊敬的 TI 专家:

现在我使用 TLC116-Q1来驱动3个 RGB,、但我发现绿色 LED 的亮度不如红色和蓝色 LED~的亮度

电流约为20mA、我将 REXT 电阻从720Ω Ω 更改为360Ω,Ω、但 LED 亮度会变暗

 根据数据表、电流应该更高、我知道?的原因吗

PS:现在 PWM 设置为最大亮度、输出电压约为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、请检查电源是否存在任何电流限制、或更换 IC 以检查是否仍然存在此类问题。