This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:检查质量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745656/tps65381a-q1-inspection-quality

器件型号:TPS65381A-Q1

大家好、团队成员。

TPS65381A-Q1是否接受100%检查?
具体而言、我想知道是否检查了图5-5中的所有看门狗和 ENDRV 功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林您好、

    您的问题已转发给负责的应用工程师、他将很快回答您、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    我假设您的问题与器件的生产测试有关。 该器件是一款 AEC-Q100汽车器件、因此根据 AEC-Q100和 IATF 16949汽车 IC 要求进行了生产测试。 因此、这意味着交付的所有器件都经过测试。 如您所知、从生产测试覆盖范围和功能安全的角度来看、不可能对 IC 内的所有功能要求100%测试覆盖。 看门狗和 ENDRV 功能主要是器件数字内核的一部分、该内核根据 AEC-Q100的要求通过扫描测试方法进行生产测试。 输出本身通过 AEC-Q100要求的其他测试方法进行生产测试。

    这两个功能也是器件的 DBIST (数字内置自检)所涵盖的数字逻辑的一部分、因此每次器件加电或在 AUTO_BIST_DIS = 0 (默认设置)时进入复位状态时 该器件还将使用 BIST 数字测试覆盖级别重新测试数字、以便针对器件中的潜在故障进行诊断。 安全手册和安全分析报告(安全机制文档)中还记录了诊断、其中概述了当器件在现场系统中时可运行的额外测试和诊断、以测试单点和潜在故障。

    安全机制文档还提供了 TI 在器件开发期间从验证和验证角度运行的测试参考。