请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 大家好、团队成员。
LP8863-Q1的 VDDIO 是否可在3.3V 电压下使用?
所有电气特性在 VDDIO = 1.8V 时指定、但在 VDDIO = 3.3V 时是否有任何变化?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.