This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:器件选择帮助

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729897/bq25890-help-for-device-selection

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ25898

团队、

a)我正在寻找具有以下规格的电荷。 我们是否有适合的东西?

系统将主要由 Vin 源供电。 电池(3、8V 800mA 锂离子电池)仅在 Vin 不存在时(即发生主电源故障时的紧急情况)提供电源。
电气规格为:

输入电压(4.5V 最小值/10V 最大值)
输出电压3.8V
I OUT:从 Vin 供电时,最小电流为3A /最大电流为6A
I OUT: 当由电池提供电源时最大电流为2A (Vin 不提供电源)。

在这两种情况下(存在输入电压或来自电池)、我们是否有一个具有降压功能的器件将输出调节至3.8V?

理想解决方案类似于 BQ25890、但其输出可调节至3.8V 而不是5V。 我们的一些 BQ2xxx 器件是否可以实现这一目标?

b) 与我们拥有的 LTC4040 (www.analogue.com/.../最便宜的等效产品是什么?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    遗憾的是、我们没有与 LTC4040完全匹配的结果。 我们所有的1S 锂离子充电器都将 SYS 电压设置为最小系统值(高达3.7V)、直到电池电压达到该电压、然后 SYS 跟随电池高达4.2V。 双芯片解决方案不是选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标是在充电器输出处将稳压轨设置为3.8V、从而减少使用一个直流/直流转换器。

    现在、我看一下 USB OTG 兼容型充电器(在输出端具有5V 稳压电压)。
    当不存在 Vin 时、要求升压转换器的输出电流至少为2A。
    到目前为止、我发现 bq25890/2、BQ25898支持2.4A、BQ25895支持3.1A。
    -我们还有哪些1S 锂电池充电器可以支持最低2A 的升压转换器?

    提前感谢、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    bq2589x 系列是 OTG 升压模式下2A 电流的最佳选择。 请记住、890/2和898升压回 VBUS 引脚、895升压回 PMID 引脚。